主题中讨论的其他器件: TIDA-00120、 MSP430F5132
尊敬的 Sirs:
我 的 SM-72295有问题。引脚6、7、8、9上的信号 LIA、HIA、HIB、LIB 正常、但在 Hoa、LOA、LOB、HOB、引脚27、24、22、19...VDD=3.5V、 VCC=10.6V、 OVS=8.9V、OVS=3.5V...caps 上的输出、HBA-SA=HBOB 0.47μF 是 HBOD...测试控制器电路的一部分、 PGOD=HBOOD=PMP7605....in、在 HBOOD-H 和 HBOOD=HBOOD=Q... 在 LIA、HIA、HIB、LIB ..it 上没有正确的波形将非常有帮助...instead 太阳能电池板是一个处于14.0V 的 PSU ..... charging....ca上已连接12V 电池,任何人都向我解释为什么 SM72295驱动器不工作?