This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:奇怪的 SW 波形

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857747/lm5164-q1-strange-sw-waveforms

器件型号:LM5164-Q1

大家好、

我们的客户测试 了 LM5164-Q1EVM、输入电压为60V (CH1)、但 SW 最大电压为52V (CH2)。 输出电压为12V、负载电阻为50欧姆。 为什么 SW 电压低于输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naizeng,

    我想您的输入线中有一些电阻、而且示波器测量结果可能不是很精确。

    检查这种方法:使用具有相同接地连接点的同一探头、将示波器旋转到20V/div 或10V/div、水平1us/div、示波器采样点1M 或更高、首先测量 Vin 引脚、然后测量 SW 引脚。