This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200EVM-001:根据数据表修改 EVM 以处理恒定电流

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857716/tps40200evm-001-modify-evm-to-handle-constant-current-according-to-datasheet

器件型号:TPS40200EVM-001

您好!

我想修改 TPS40200EVM-001、以便它能够像数据表中的"8.2.3宽输入电压 LED 恒流驱动器"一节中所述的那样非常接近工作。 尽管我会使用 6V - 9V 的 LED 电压和500mA 的最大输出电流。

可行吗?这样做会有哪些缺点?

非常感谢、
Kristoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以修改 EVM 以执行此操作。