This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51220:TPS51220

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857685/webench-tools-tps51220-tps51220

器件型号:TPS51220

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

TPS51220能否在输入电压为12V 时输出12V 电压?

另外,请为我提供 WEBENCHRegistered工具,谢谢!

电子邮件:lsb@apuqi.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它无法支持100%占空比、如数据表中所示、它为~99%、Vin=12V、Vout 可支持11.5V~12V。

    抱歉、此器件没有可用的 webench 工具。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以尝试下载 PSpice 模型并进行快速检查、以获得 Vin=12V 时可支持的近似 Vout。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    当 Vin=12V 且 占空比为99%时、Vout 可支持11.5V~12V。 负载运行情况如何? 负载是否可以高达10A?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 对于10A 负载、应该可以、但建议 使用较低的 Rdson MOSFET 和较低的 DCR 电感器、顺便说一下、99% 基于200kHz Fsw、通常最高可支持96%左右

    裕昌