This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:产品选择

Guru**** 2545410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171585/bq25792-product-selection

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25730

您好!

你好。 客户正在寻找 BQ25792的替代产品。  它们 运行的是单节锂电池、电路板上同时具有5V 和3.3V 总线。 请查看下面他的查询以供您参考。

目前、我们有一个使用 BQ25792设计的开发项目、但我们能够绕过该器件并仅通过 USB 电源进行所有测试。

当客户评估器件时、我希望开始调查充电电路的重新设计、以便我们可以为项目的下一个修订版做好准备。

我不希望在新设计中保留相同的封装/引脚布局。

目前、我将在新组件中查找以下内容:

-系统电源轨5-3.3V 的吞吐量约为5A;这将使我们能够在许多即将开展的项目中使用。
- USB-C 充电(PD 是一个加号、但不需要)。
BGA 不是首选,但我们可以使它发挥作用。
-可以切断系统的电池电源。
-电池管理系统。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们的 NVDC 充电器提供 V (SYS)输出= MINSYS (3.0V-3.7V x #cells)、然后跟随电池电压上升至 BATREG 电压(4.2V*#cells)。  因此、对于1S 系统、需要在 SYS 输出之后使用直流/直流转换器来提供5V 或3.3V 电源轨。  我们的充电器都没有 CCX I/O 引脚、因此至少需要通过电阻下拉/下拉 USB-C CCX 来配置5V 电源轨或添加额外的 IC 来提供 USB-C 通信。   对于5A 系统输出电压、BQ25792是最佳的集成功率 FET 选项。  对于更高的电流、我建议改用基于控制器的(外部功率 FET)选项、如 BQ25730。

    此致、

    Jeff