This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:电阻器 RILIM/电阻器范围/EN 上拉问题

Guru**** 2539380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855814/tps543b20-rilim-range-for-resistor-en-pull-up-question

器件型号:TPS543B20

各位专家、您好!

客户想了解有关 TPS543B20的一些问题、您是否愿意帮助回答以下问题?

  • 如果我们使用两相操作、我们是否可以使用不同的 RILIM 来为主器件和从器件设置不同的电流限制? 它是否与 Ishare 冲突?
  • 有许多引脚需要使用电阻器进行配置、如果客户的值与数据表中的表不完全匹配、我们是否具有电阻器容差范围?
  • 使能引脚具有到 BP 的内部上拉电阻。 客户想知道内部上拉电阻的阻抗吗?

非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

      对于用于配置的电阻器、我们建议使用容差为1%的电阻器、并建议使用数据表中给出的值。  

    对于您的其他问题、我们将在明天答复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的帮助:)

    对于电阻器、我知道有1%的容差、但我认为这是电阻器本身的正常容差。 我们是否有8.66k Ω 的容差范围从7.66k Ω 到9.66k Ω? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如果我们使用两相操作、我们是否可以使用不同的 RILIM 来为主器件和从器件设置不同的电流限制? 它是否与 Ishare 冲突?

    是的、您可以为主设备和从设备选择不同的 RILIM 值。  每个器件将以独立的逐相电流限制运行。  只要两个器件都未进入电流限制、选择不同的 RILIM 值就不应影响电流共享。  如果其中一个器件进入电流限制、它将停止增大其电流、而另一个器件将提供额外的电流以保持调节状态、直到它进入电流限制。

    为主器件和从器件选择明显不同的电流限制可能会在电流减小且电流限制较低的器件超出电流限制时产生调节/电流共享问题、直到 ISHARE 环路能够恢复。

    • 有许多引脚需要使用电阻器进行配置、如果客户的值与数据表中的表不完全匹配、我们是否具有电阻器容差范围?

    由于器件与分立式检测值之间的确切阈值存在差异以及大规模生产测试的限制、我们无法保证可靠检测数据表中所列值以外的任何标准值。  数据表中列出的电阻器通常从常用的 E24 (每十倍频24个值)或 E48 (每十倍频48个值)电阻器中进行选择。

    • 使能引脚具有到 BP 的内部上拉电阻。 客户想知道内部上拉电阻的阻抗吗?

    EN 引脚没有一个到 BP 的内部上拉电阻器。  EN 引脚在 EN 引脚上可能具有-1.0uA 至+1.0uA 的泄漏电流。  该泄漏电流可能会将悬空引脚上拉至 BP、也可能会将引脚保持在 AGND。  由于此泄漏电流不能保证 EN 引脚的特定悬空状态、 因此 EN 引脚不应在设计上悬空。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter

    在 TPS543B20,的数据表中、有一个关于"此器件具有用于 EN 的内部上拉电阻器。 当 EN 引脚悬空时、EN 在内部上拉至 BP。 EN 可通过外部接地拉低。 "关于第8.4.3章。

    您能再检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪大锡

    我将通过内部原理图进行确认、但使能引脚泄漏电流作为测试参数列在第7页的电气规格表中、限值为+/- 1uA。  如果存在内部上拉电阻、则会非常弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪大锡

    在对这一问题进行一些额外的挖掘之后、EN 引脚与 BP 之间确实存在一个弱上拉。  上拉电阻值为1.5 - 2.5M 欧姆(2MEG 标称值)。

    数据表中的泄漏电流是在 EN 引脚上强制使用5V 外部电压测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你