This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:测试辐射过冲

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868315/tps54427-test-radiation-overshoot

器件型号:TPS54427

尊敬的所有:

    我使用的是 TPS54427、输出3.6V。测试辐射时发现它超出了标准。 下面是原理图和 PCB 布局。 请帮助检查、是否有任何减少辐射的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、  

    原理图看起来不错。  

    请与 Vias 共享布局层。  

    请分享 辐射测试结果。  

    请绘制 SW 波形并放大。 我想看到 SW 波形的振铃。  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

        1,辐射比限值高约2dB

      2,图中显示了添加到 TPS54427的 VIAS。 此外、EMI 与该电源在电路板边缘的放置之间是否存在任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    您是否尝试在 SW 引脚添加 RC 缓冲器电路(R5 + C8)以查看是否有改进?

    此致、

    简森