This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:CS1386950

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171094/tps3823-cs1386950

器件型号:TPS3823

提供案例详情或评论:

我在两个单独的设计中使用该器件、我看到的结果相同。 我们使用的是 TPS3823-33。 当万用表的正极探针接触到输出(RESET_N)时、当负极探针连接到 GND 时、会导致目标器件发生负极复位。 该引脚上有一个4.7K 上拉电阻器。

 

我们在两种设计中使用相同的原理图。 当使用万用表正极探头接触引脚1、同时负极探头连接到 GND 时、在目标器件中、我们会看到结果、就像实现了负复位脉冲一样。 为什么在引脚1悬空或没有说明的情况下接触探头会导致这种情况? 下面显示了我们的原理图。 您是否看到任何需要改进的问题、或者是我们看到的问题的原因?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahna、

    TPS3823具有推挽输出、这意味着它不需要上拉电阻器。 您能否移除上拉电阻器并查看其是否解决了问题?

    最棒的
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到的结果的根本原因是什么。 这就是为什么触摸电压表探针会导致 RESET_N 置位的原因?

    谢谢、

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jahan、

    上拉电阻 器可能会导致复位输出无法正常运行。 我重新创建了您的电路、在将电压表连接到复位时未发现问题。 您的万用表是否设置为测量电压? 如果您的万用表设置为测量电流或使用电流输入、则可能是将复位输出短接至接地。  

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定电压表是为了测量电压而设置的、但您提出了一个非常好的结果

    点。 我检查 RESET_N 的原因是 RESET_N 看起来没有生效

    这就是为什么当我用探针接触它时、RESET_N 能够完成的原因

    RESET_N 置位且电路板正常工作。  我想了解这种情况会发生什么

    复位输出无法正常运行。 RESET_N 引脚的驱动强度有多大、效果如何

    这个4.7K 欧姆的上拉电阻可能会对这个信号产生影响、以防止它正常运行。

    我继续操作、移除了4.7K 欧姆上拉电阻、并验证了接触此引脚1的电压表仍然会引入 RESET_N 引脚

    然后它变为高电平、从而导致 FPGA_RESET_L 有效

    我们尝试调试的问题是 、复位 无法正常工作、或者处于 FPGA 功能的中间

    了解我们正在尝试调试的 FPGA 复位的症状。

    当的 GND 探针处于高电平状态时、电压表探针的容性负载不应导致推挽引脚变为低电平

    电压表连接到电路板的 GND。 我们的电路中还有什么其他可能导致这种情况? 是否可以通过悬空的 WDI 引脚实现?

     

    谢谢、此致、

     

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahan、

    您将探针放置在何处以测量   RESET_N 引脚? 确保不要意外地使用万用表接地探头将 MR 引脚短接至接地引脚、或使用正极探头将 RESET 引脚短接至接地引脚。 不同的万用表是否会出现此问题? 悬空的 WDI 引脚不应导致复位。

    最棒的

    Walter