This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:有关 TPS40322主/从功能的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830338/tps40322-questions-of-tps40322-master-slave-function

器件型号:TPS40322

各位专家:

  如果我们在电路板中仅使用一个 IC、您会建议使用哪种主/从模式? 主器件还是从器件?

我们遇到了一个问题、如果我们将 IC 设置为主模式、我们可能可以解决以下问题、我们认为这可能是由噪声引起的。 您对此问题有何看法。

CH2:第1相开关节点,CH3:5V 输出,CH4: 第2相开关节点。

TPS40322在负载高于0.3A 时无法斜升、但我们可以在将开关频率从500k 降低到300k 时解决此问题、  

请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、  

    原理图看起来不错。 我怀疑噪声耦合到 DCR 电流感测电路、导致了此问题。  

    您能否检查 C627和 c618是否靠近控制器?

    此外、请检查电流感测走线是否靠近噪声源、例如开关节点、Vin 铜线?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    谢谢、我们将检查 CS 引脚电容的布局。

    但我想知道、如果这个问题是布局问题、为什么我们可以通过降低开关频率来解决这个问题?  

      如果我们在电路板中仅使用一个 IC、您会建议使用哪种主/从模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、  

    关于以下问题、 TPS40322具有两个通道 CH1和 CH2。 如果只有板载 TPS40322、您可以在两相模式(CH1为主模式、CH2为从模式)或单相模式(CH1和 CH2均为主模式)下使用它。  

      如果我们在电路板中仅使用一个 IC、您会建议使用哪种主/从模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    电容器靠近控制器、请参阅 PCB 文件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、  

    如果您在一个 IC 上使用单路输出、则 有两个选项。

    1:使用 CH1 (主控模式)、不使用 CH2。  

    2.在两相配置中使用 CH1和 CH2。 在这种情况下、CH1是主器件、CH2是从器件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    谢谢、但我想知道、如果这个问题是布局问题、为什么我们可以通过降低开关频率来解决这个问题?  

    BTW 如何设置 CH1为主设备,CH2为从设备,PHSAT 设置为悬空?

    我们已经尝试在 C618和 C627上放置一个更高的电容器,但它仍然无法上电,我还能做些什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此问题。  

    该员额将关闭。  

    谢谢