This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:在 RT=6040R 和 CT=560pF 时、UC2825的开关频率是多少?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170101/uc2825-what-is-switching-frequency-of-uc2825-with-rt-6040r-and-ct-560pf

器件型号:UC2825

您好!

使用 UC2825、我计算出振荡器频率为470kHz、RT=6040R 且 CT=560pF。

那么、这是否意味着全桥的每对对对对对对角开关频率为235kHz?。。 输出电感器中的开关纹波频率是470kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否从数据表中获取了公式? 我没看到、您能分享吗? 我可以验证它。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    没有公式。

    您有 CT 电容器。 它的充电电流为3V/RT 放大器。

    它必须在1V 至2.8V 之间充电。。 找到它的 dt。 如 in dt =(C.dv)/I

    然后、您查看该表以查看 CT 值提供的死区时间。

    然后 T (SW)=t (充电)+t (死区时间)

    就是这样...这是正确的吗?

    假设它达到470kHz。

    这是否意味着每个全桥 FET 以235kHz 的频率进行开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 与全桥一样、时钟频率使全桥开关频率加倍。