请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2825 您好!
使用 UC2825、我计算出振荡器频率为470kHz、RT=6040R 且 CT=560pF。
那么、这是否意味着全桥的每对对对对对对角开关频率为235kHz?。。 输出电感器中的开关纹波频率是470kHz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢、
没有公式。
您有 CT 电容器。 它的充电电流为3V/RT 放大器。
它必须在1V 至2.8V 之间充电。。 找到它的 dt。 如 in dt =(C.dv)/I
然后、您查看该表以查看 CT 值提供的死区时间。
然后 T (SW)=t (充电)+t (死区时间)
就是这样...这是正确的吗?
假设它达到470kHz。
这是否意味着每个全桥 FET 以235kHz 的频率进行开关?