This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:在0.95V 输出电压下、开关频率设置为>600kHz

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833130/lmz31710-switching-frequency-set-to-600khz-for-0-95v-output-voltage

器件型号:LMZ31710

您好!

我的客户希望使用 LMZ31710生成0.95V 输出。 但是,要求开关频率>600KHz。 开始时的 Rset 和 RRT 值、数据表中的 Fsw 为250kHz。 是否建议在大于600kHz 的频率下使用 LMZ31710以获得0.95V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    它实际上取决于您的输入电压。 通常建议在250kHz (最低可用工作开关频率、以实现最佳性能)下进行开关。表7 提供了给定开关频率下适当输出电压的指南。 对于5V 的 PVIN、客户将被限制在800kHz 及以下、因为任何高于此频率的频率都将使最小输出电压下降到高于0.95V 调节点。

    此致、

    Jimmy