This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:LM3880电源接通时会出现毛刺脉冲。

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868707/lm3880-glitch-occurs-when-the-lm3880-power-is-turned-on

器件型号:LM3880

我们已使用以下电路配置 LM3880。

请告诉我以下几点。

【QUESTUON1】

当 VCC 电源打开时、FLAG 引脚上是否短时出现毛刺脉冲?

原因是否是由 Nch FET 从外部上拉标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表图9显示、当 VCC 电压低于0.9V 时、标志电压将上升至大约0.65V。  

    这是因为当 VCC 电压低于0.9V 时、内部电路不是完全受控的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。
    关于上述内容、我理解。
    谢谢