This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:TPS92515频率问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832811/tps92515-tps92515-frequency-problem

器件型号:TPS92515

您好、先生、

我们计划使用 TPS92515-Q1设计来实现 BC846B 的连续转向。
存在频率问题需要您的 COM。 在数据表图结果描述中、固定输入电压、器件以50%占空比的最大频率运行、并且随着占空比的变短或变长、频率会降低。

为什么我们使用公式(25)、(26)计算频率并在 Excel 结果中绘制图形不同的数据表图12?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不应使用您引用的公式来计算 FSW。 该公式使用目标 Fsw、然后计算所需的关断时间。

    以下是使用基本降压伏秒平衡公式一阶获取整个 Vout 的 FSW 变化的方法:

    tON = IRIPPLe*L/(Vin-Vout)

    2. TOFF = IRIPPLe*L/Vled

    3. TSW = Ton + Toff = IRIPPLE*L[1/(Vin-Vled)+ 1/Vled]即 IRIPPLE*L*Vin/[(Vin-Vled)*Vled]

    Fsw = 1/ Tsw = Vled*(Vin-Vled)/(Vin*IRIPPL* L)

    转换器的工作方式使关断时间和 Vled 积保持恒定、因此纹波是恒定的。 因此 IRIPPLe*L 是恒定的。

    因此 Fsw = Vled*(Vin-Vled)/(Vin*Constant)。 现在、如果您保持 Vin 恒定并改变 Vled、您将得到 fsw = Vled*(Vin-Vled)/常数、其特性如数据表中所示-其中 Fsw = 0、条件是 Vled=0、条件是 Vled=Vin、最大值是 Vled=Vin/2。

    希望这对您有所帮助。