This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD6最大输出电流和热性能

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171020/tps65381a-q1-vdd6-maximum-output-current-and-thermal-performance

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的:

在 TPS65381A-Q1数据表中、VDD6最大输出电流为1.5A、这是 VDD6稳压器上来自 VDD5、VDD3/5、VDD1和 VSOUT1的负载电流。  SDN6引脚的峰值电流为2.5A。

但是、如果我使用 VDD6直接为负载供电、它可以提供多大的输出电流? 如果最大负载电流为2.5A、则从 VDD5等处增加1.5A、则 VDD6的输出电流为4A。 我们可以将 TPS65381用于此类应用吗?

如果 VDD6可以为4A 负载供电、是否存在触发过热保护的潜在风险?

谢谢

BRS

林健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    明天我将要对此进行研究、并将在星期三之前向您发送一份回复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 正在等待您在星期三的回答。 这对我很重要。

    谢谢。

    BRS、

    Kian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    表4.5涵盖了该器件稳压器的所有电流规格。 VDD6前置稳压   器可支持1.3A 输出电流、VDD5可支持300mA 输出电流、VDD3/5可支持300mA 输出电流、VSOUT1可支持100mA 输出电流。 对于每个稳压器、该器件无法支持高于这些值的电流电平。

    需要注意的一个重要事项是、VDD6消耗来自 VDD3/5、VDD5和 VSOUT1的负载电流、因此这些稳压器上的任何电流消耗都将包含在 VDD6的电流消耗中。

    此致、

    Layne J