尊敬的:
在 TPS65381A-Q1数据表中、VDD6最大输出电流为1.5A、这是 VDD6稳压器上来自 VDD5、VDD3/5、VDD1和 VSOUT1的负载电流。 SDN6引脚的峰值电流为2.5A。
但是、如果我使用 VDD6直接为负载供电、它可以提供多大的输出电流? 如果最大负载电流为2.5A、则从 VDD5等处增加1.5A、则 VDD6的输出电流为4A。 我们可以将 TPS65381用于此类应用吗?
如果 VDD6可以为4A 负载供电、是否存在触发过热保护的潜在风险?
谢谢
BRS
林健。