This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:首次从 TI 新鲜出炉(未编程)打开 BQ25150时会发生什么情况

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25121A, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833425/bq25150-what-happens-when-bq25150-is-turned-on-the-first-time-fresh-from-ti-not-programmed

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25121ABQ25120A

你好!

我想知道 BQ25150在开启时的确切功能。 因为我的目标是、BQ25150为我的主机(TI cc2642)供电、然后在上电后每次都通过 i2c 对 BQ25150进行编程。

我真的希望这是可能的、您会说什么? TI cc2642的工作电压至少需要1.8V。

首次由4V 锂聚合物电池供电时(未编程)、哪个引脚提供多大的电压?

如果无法做到这一点、您能否向我推荐另一个充电器和电量监测计 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Speedbird:

    在 BQ25150上、插入电池后、电池将唤醒并进入运输模式。 如果按下/MR 按钮、则它将从运输模式唤醒并为系统供电。 如果在运输模式下插入了适配器、它也会为所有电源轨加电。   

    PMID 将是连接1.8V 直流/直流转换器的位置。  

    您还可以查看 BQ25120A、它还具有1.8V 直流/直流。 确保符合数据表中 CC26xx 器件的最小/最大电压要求。 BQ25120A 还具有2.5V VSYS 类型、称为 BQ25121A。

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Gautham 的回复。

    仅为了澄清一下、上电时 PMID 上会有什么电压(未编程)?

    cc2642可n‘t 高达3.8V 的电压、因此如果电压低于3.8V、我将不需要直流/直流转换器。

    换言之、第一次为 BQ25150供电时、如果没有任何程序、我希望将 cc2642 (1.8V-3.8V)连接到哪里?

    很抱歉我的问题。

    此致

    Speedbird

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Speedbird、

    PMID 电压将在仅电池模式下为 VBAT、在适配器存在时为 VIN。 因此、鉴于您可以处理的最大电压仅为3.8V、我绝对建议您使用介于两者之间的转换器。  

    BQ25121A 似乎非常适合您。 此外、具有 TPS6280x 的 BQ25150也非常适合。 虽然这可能有很多导轨、但布局文件可能适合您查看。  http://www.ti.com/tool/PMP21884

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 现在一切都很有意义:-)

    我们将查看链接、很高兴能获得任何原理图/信息。

    您所说的内容完全有意义、应用曲线显示的内容完全相同...

    谢谢、祝您度过美好的一周!