This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:引脚16 ( SW )绝对最大限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831742/tps40170-pin16-sw-absolute-max-limit

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5145

(上部 FET)规格显示,pin16 (SW 引脚 )  具有绝对最大限制= Vin。 基本上、一旦上 FET 打开、SW 引脚将看到 Vin、因此上述引脚 将始终处于100%应力水平。

该引脚还连接在低侧 FET 上、其中、由于 PCB 迹线的泄漏电感  、可能会在 Vin 顶部产生额外的尖峰、因此会产生大于100%的应力。

这是否意味    着要使用 TPS40170、设计应该完美/下 FET 的 VDS 上不允许出现尖峰、因为它应该等于 Vin、我们该怎么做??

即使体二极管 (上部 FET)在 关断状态期间将尖峰钳制到 Vin (下部 FET) ,它仍将是“Vin +体二极管压降” ,并且仍会大于100%的应力。

我们公司有内部电压降额指南、其中包括对 IC 每个引脚的应力、由于可靠性原因、100%应力是不可接受的。

我认为、为 SW 写入绝对最大值的方式不正确、您能否就此与 TI 专家进行咨询、如果存在上限、我不相信它没有上限容差、 请告知 SW=VIM  +给定值的绝对最大值等级别? 因此、我们确实可以知道我们一侧的应力水平。

在我们的应用中,我们看到“Vin + 5V for 5nS”) Vin 顶部的这个+5V/5nS 尖峰是否足以 杀死部件?

请提供建议。

谢谢你。

如果软件 ckt 检测到>Vin,可能会出现什么故障?

以下是规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    通常、SW 节点不应超过60V 直流额定值。 不过 、如前所述、短时间(如5ns)和相对较低振幅的振铃通常是可以接受的、因为振铃主要在寄生键合线电感上持续、不会影响器件本身。

    要获得更高的电压能力、请考虑使用 LM5145 75V 控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼

    我的理解是、这里不存在可靠性问题。

    如果您希望衰减 SW 电压过冲和振铃、请考虑在 SW 与 GND 之间添加一个 RC 缓冲器、例如2.2 Ω 和220pF。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    根据规格给出的绝对最大值、我们的控制器/引脚的内部电压降额为80%。

    在这种情况   下、我们将无法通过内部可靠性指南、因为器件规格本身明确显示"SW 引脚绝对最大值= Vin"。

    因此、除非 TI 保证不会出现可靠性问题、否则我们将在内部遇到可靠性问题。

    供参考:

    在我们的应用中、我们要测量的是以下内容:

    Vin = 30V 直流

    SW 引脚= 35Vmax、该35Vmax 持续约5nS、然后每当低侧 FET 关断时稳定回30V。

    就我们的内部 QAV 而言,相对于   SW 绝对最大额定值(即 Vin 或30V),引脚16 (SW)的电压应力为116.6%(100 x 35/30)。

    我们已经向客户发送了一些样片、我们希望向客户保证、我们在 SW 引脚上测量的结果不会出现问题、也不会导致任何故障。  

    另一方面、即使我们能够通过添加缓冲电路来消除尖峰、我们仍将处于100%应力水平、无论如何、我们绝不会通过我们的80%内部降额指南。

    除非:

    TI 保证、对于 Vin=30V、SW=35V/5nS 尖峰不会导致任何可靠性和/或潜在问题。 然后、我们的 QAV 将对器件的电压降额问题进行波形处理、然后我们可以继续使用它。

    或者、如果 TI 可以向我们发布明确表示"SW Absolute max"可以是37.5Vmax (即使在给定的特定持续时间内、我们也可以说10ns 左右) 然后、我们可以将该文档提供给我们的 QAV、以便他们可以将应力水平从116.6%调整到80%、这样我们将会很好、并将继续使用您的器件。

    顺便说一下、我们想与您打一个简短的电话、这里的一些人可能会有更多的澄清、如果可能的话、请告知我们、以便我们可以尽快解决这个问题。 如果您可以接听电话、我可以发送邀请函、但请告知联系详细信息。

    Rgds、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我们 现在正在检查绝对最大规格、并应尽快回复。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我确认 SW 的 ABSMAX 额定值为62V。 由于 VIN-SW 中存在 MOSFET 的体二极管、因此它仅以 VIN 为基准。  从 SW 引脚的角度来看、这里没有问题。  

    在5ns 内、SW 高于 VIN 5V、处于器件的预期运行范围内。  这不是32VIN 的问题。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您确认 SW 引脚绝对最大值为62V。

    是否有更新规格以反映 ABS 的任何计划。 与 其他器件一样、将 SW 引脚的最大额定值更改成了62V 最大值? 这只是为了明确规格并避免错误的解释/假设。

    请提供建议。

    Rgds、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼

    是的、我计划相应地更新数据表。 它应在4-6周内在线显示。

    此致、

    Tim