This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:过压关断

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171561/tps54360b-overvoltage-shutdown

器件型号:TPS54360B

您好!

我已将此 IC 用于我的一款产品?

您能不能说我们如何关断 IC 电压、使其超过最大限制、即65Vdc

我需要为我们的电路实现相同的逻辑、以避免在运行条件下出现任何过压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    我很难理解您的问题、但我相信您在询问关断期间 Vin 电压是否可以超过65V? 如果是、则无论器件处于关断状态还是运行状态、都必须遵循 absmax 表。