This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611EVAL:不稳定性问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611EVAL, LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167005/lm2611eval-instability-issue

器件型号:LM2611EVAL
主题中讨论的其他器件: LM2611

您好!

为了进行验证、我们根据以下原理图为 LM2611EVAL 板布线。 将负载连接到 EVM 后、我们将遇到以下所述的问题。

  1. 为了保持电源序列、我们提供了一个 RC 网络、如上面的原理图所示。 当 RC 从原理图中所示的输入端接地时、输入电压和 SHDN 电压上的电压变为1.6V。 但是、当 RC 网络连接到 Vout 时、输入电压为12.5V。 在提供5V 输入电压时未发现这种问题。 有人能否解释当 RC 接地时为什么会出现此问题?
  2. 将 RC 网络连接到 Vout 后、EVM 板工作正常。 在 EVM 板上、我们面临的问题是、在承载负载时、稳压器的输出偶尔会降至-6V。 虽然这个问题不经常发生、但它看起来不一致。 只有当我们提供12.5V 的输入电压时、我们才会遇到这个问题。 当使用5V 输入时、我们没有看到这个问题。 是否有人知道这种情况的发生原因?我们产品的负载电流小于50mA。

谢谢、

JAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAB、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果我理解正确、您尝试将连接到 LM2611 SHDN 引脚的电阻器的顶部连接到输出端(上电时预期为-13V)

    在这种情况下、请注意:SHDN 引脚需要正电压来启用器件  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAB、

    14天以来、我没有看到此主题的更新。

    因此、我假设问题已解决、我将关闭此主题。

    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复重新打开或启动新线程即可。

    此致、

     Stefan