This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议用于48V 至24V、25A PWM

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827875/recommendation-for-48v-to-24v-25a-pwm

主题中讨论的其他器件:LM5145LM5143-Q1LM5143

我的设计需要为类似高负载 PWM 的器件供电。

输入为45-50V、输出为24V。

负载是一种纯电阻负载、可在1-1000欧姆之间变化、并以大约1ms 的周期发出脉冲、占空比最大为65%。

负载在极端值(1-1000欧姆)之间可能会因脉冲而异。

目标是需要长寿命支持的工业应用、因此需要长寿命组件。

有什么建议吗?

/pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PA、感谢您向论坛发帖。

    您的设计是否需要隔离?
    我提出的原因是、这可以通过两相同步降压来实现、48V 至24V 和2 180度相位将提供输入和输出纹波消除。

    但是、降压转换器不提供从输入到输出的隔离。

    否则、有源钳位正向或相移全桥可提供安全隔离。

    我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、该输出将不需要隔离。

    /pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在查看 LM5145、对于使用该器件有什么意见?

    /pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    您还可以考虑 LM5143-Q1两相同步降压控制器。 产品文件夹中提供了一个快速入门计算器、可帮助您选择组件、进行功率损耗分析等

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在本例中、LM5143的主要优势是什么?

    /pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    12.5A/相的两相解决 方案可在相位之间提供精确的电流共享、并在 PCB 中实现良好的散热、从而避免元件热点。 此外、还可在输入和输出端实现纹波电流消除。

    25A 在一个相位中是高电平的(即使负载 是脉冲的)、尤其是在环境温度较高的情况下。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要一个额外的独立24V 电压轨、输出电流约为3A。

    我看到 LM5143可以有两个输出、在应用上述功能时、第二个通道是否存在任何限制?

    /pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正致力于这方面的工作。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    是的、您可以使用 LM5143创建双路输出配置。 但是、主输出电 流很高、因此最好使用两个相位。

    作为替代方案、您可以考虑24V/3A 输出的单独控制器解决方案、例如 LM5145。

    此致、

    Tim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、我将介绍双相模式。

    /pA