This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:关于 LMR23630方框图

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866057/lmr23630-about-lmr23630-block-diagram

器件型号:LMR23630

您好!

您能否向我解释一下"精密使能"和"过零"是什么以及它们的功能如何工作?

此外、您能否解释补偿滤波器中 RC 和 CC 的值?

它们是如何计算的、对内部补偿系统有何影响?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加拉姆

    精密使能模块描述了具有迟滞的 EN/UVLO 电路。

    过零块测量低侧 MOSFET 电流(电感器电流)、并在电流变为负(过零)时关闭低侧开关。 防止负电感器电流可实现最高的轻负载效率。

    零交叉功能仅在 PFM 器件中可用、FPWM 操作允许负电感器电流。

    RC 和 CC 是用于稳定控制环路的内部2类补偿。

    从数据表中:"内部补偿旨在使环路响应在整个工作频率和输出电压范围内保持稳定"

    希望这有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 奥兰多

    那么、零交叉块在 FPWM 模式下不工作、这是正确的吗?

    您能否详细解释一下"精密使能"模块?

    您是说它适用于具有迟滞的 EN/UVLO 电路、您能否解释为何 EN/UVLO 需要迟滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加拉姆

    是在 FPWM 模式中不使用过零检测。

    是精密使能端允许 EN/UVLO 引脚上出现迟滞。 它允许与导通电压不同的关断电压。

    允许 EN/UVLO 迟滞将使设计人员能够应对 VIN 可能暂时下降但不希望转换器关断的情况。

    这有助于避免因输入电压纹波而导致 VIN 关断。

    或者使用具有较低输入电容的设计、其中 VIN 电容器可能会因负载突然增加而暂时耗尽。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Olano、

    我对过零和 DCM 模式有疑问。

    我认为、由于 MOSFET 原理和 MOSFET 具有内部二极管、当电感器电流在轻负载时降至零以下时、LS 开关会自动关闭。

    如果没有过零块或功能、则当 LS 开关导通且电感器电流降至零以下时、反向电流(反向电流)可以在轻负载下流动、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加拉姆

    当 FET 导通时、LS MOSFET 不会自动关闭、传导电流可以双向流动。

    内部二极管与 FET 并联。 当 FET 导通时、二极管短路且无效。  

    您可以看到、对于 FPWM 器件、当输出电流小于纹波电流的一半时、将出现负电感器电流。

    某些应用需要独立于负载的固定一致开关、FPWM 就是如何保证这一点的。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多