This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:数据表中未指定 INH 引脚输入电流

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002, LMZ36002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867334/lmz36002-inh-pin-input-current-unspecified-in-datasheet

器件型号:LMZ36002

LMZ36002数据表未指定引脚 INH 的输入电流。 这在整个温度范围内是多少?

我们采用 LMZ36002的电路在~50°C 以上停止工作。 这已跟踪到 INH 引脚、该引脚在环境温度升高时消耗更多电流。 因此、我们的(限流)使能信号电压降至2.8V 阈值以下。 INH 引脚预期的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    您的应用是什么(输入电压、输出电压、输出电流)? 您能提供一个原理图供我查看吗? 虽然我没有这些具体数据、但或许我能够掌握一些有关应用和原理图的信息。  

    但是、我可以说、对于典型的24V 输入/5V 输出、您可以在需要降低输出电流之前、在无气流的情况下以105摄氏度运行、最高可达1.5A。 这是为了防止器件的结温超过125C。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    感谢您的快速响应。 我们的输入电压范围为30-60V (锂聚合物电池)、可为电池管理系统供电。 输出为3V3至1A。 应用是一种水下电池、用于自主勘探、暴露在600 bar 压力下。 这些电子产品经受了690 bar 的暴露、但未经过温度测试、因此我们非常感谢您的帮助。

    请注意、我们有三个 DCDC 使能源、一个外部信号"IGN_FILT"、一个 RTC 衍生信号和一个 uC 使能。 迄今为止、仅外部输入信号已在较高温度下进行了测试:

    在到达 LMZ36002之前、我们的外部使能信号(高达60V)调节如下:

    我们当前的思路是、信号调节电路为 INH 引脚提供的电流不足、无法在高温下保持运行。 这是否合理?

    在室温和高达40摄氏度的条件下、一切正常、但在这种情况下失败。 这在我们的原型板的3个上重复出现。 PCB 布局非常严格地遵循数据表建议的布局、因此我怀疑这是一个热问题。

    谢谢

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    到目前为止、原理图看起来正常。 在室温到50deg 之间的转换过程中、如果可能、您可以为我提供 D251 (IGN_FILT)阳极上的 VIN、VOUT 和电压波形以及 D251 (INH/UVLO)满负载阴极上的电压。 如果 INH/UVLO 引脚电压被拉至低于1.8V 的下降阈值、那么它将被禁用。 在 D251之后的50度以上温度下、一定会导致 INH/UVLO 引脚上的电压低于1.8V。  

    您可以尝试的另一项操作是将 INH/UVLO 直接连接到 PVIN、并在室温和50度之间执行温度循环。 执行此操作将仅将问题隔离到电源模块。 这将在您的应用中练习部件在50摄氏度下的调节能力。 执行此操作与当前应用设计之间唯一的不同之处在于、INH 通过 D251二极管从3.3V 外部启用。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    感谢您确认原理图。

    我不在办公室、但添加了以下内容(很抱歉、格式错误)

    第一列是施加到点火开关的电压。

    第二列是室温下在 INH 测得的相应电压。

    第三列显示了即使在点火电压为60V 时、单独加热 LMZ36002时 INH 引脚的电压下降程度。

    版本    引脚 INH V      PinINH V (加热型)

    20.      7.7.

    30。      11.9.

    40.       16.0

    50。       16.2.

    60。       16.2.     

    在加热时、INH 引脚会拉取相当大的电流。

    我将运行

    您在新一年中建议的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    我将尝试联系内部团队、查看在温度周期内 INH 引脚输入电流是否存在任何设计注意事项、尽管大多数目前都是休假等。

    现在、我将等待您在新的一年测试我的建议。 我将保持此线程处于打开状态、并将状态更改为"等待客户"。   请将我请求的测试结果告知我。  

    度过愉快的假期和新年。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    请参阅以下条件下的电源行为:

    输入电压:16V (电源)

    IIN:61mA

    输出电压:3V3

    输出电流:250mA

    当对封装进行加热时、INH 电压 降至1.8V 阈值以下、从而断开电源。  


    然后、我通过 Agilent 34410A 万用表将 INH/UVLO 引脚直接连接到 Vin (16V)。  

    • 室温下:流入 INH/UVLO 引脚的电流为~80uA。 (微安)
    • 当使用热风枪对 LMZ36002封装进行加热时、流入 INH/UVLO 的电流超过10mA (毫安)。 我计划下周在我们的环境室中的不同温度下表征 INH 电流。

    我们很想了解 INH/UVLO 引脚的电流限制是多少、以及如何解决这一问题的建议。 我们当然不希望直流/直流转换器使能信号需要超过10mA 的电流才能实现可靠运行。  

    此致

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    大多数内部团队仍在进行时间安排、但当他们返回工作岗位时、我将再次向他们 ping 通 INH/UVLO 的电流限制。  

    关于我断开外部使能电路的建议、当您将 INH/UVLO 引脚直接连接到 VIN 并使用热风枪加热时、输出电压会进行调节、还是其行为与您所连接的示波器波形类似?

    此外、我还将订购 LMZ36002EVM 以尝试复制您的条件(VIN= 16V;VOUT = 3.3V;IOUT = 250mA)、并使用受控热处理室(25C 室温和85C 无气流)进行热循环测试、以查看输出电压调节是否存在任何问题。 这可能需要一些时间才能得到处理并发运给我进行测试、但我希望下周的某个时候尽早获得 EVM。 只是想设定期望、并在我希望 EVM 何时开始测试时保持透明。  

    此致、  

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    更确切地说 ,当 INH/UVLO 直接连接至 VIN 时,加热后输出电压保持稳定。

    感谢有关 EVM 的更新。 我将在下周深入了解我们的 EVM 并比较其行为。

    此致

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    我在这个问题上取得了进展、并找出了我们所遇到问题的原因。

    在之前的测试中、INH 连接到 PVIN、我报告说 LMZ36002在加热后将关断。 但是、该设置仍包含电路中的 D251-253。 通过查看二极管 (MBR0520)数据表、我发现在加热时具有意想不到的高反向泄漏电流(高达8mA)(二极管在物理上靠近 LMZ36002)、这会导致 INH 的电压降至使能阈值以下。

    为了确认这一点、移除了 D252和 D253、并使用了原始点火调节电路来启用 LMZ36002。 在这个设置中、当加热时、INH 上的电压没有下降并且3V3输出保持稳定。

    简而言之、LMZ36002不是问题所在、但高二极管泄漏电流会导致 INH 的电压下降到使能阈值以下。 我们需要找到反向泄漏更低的备用二极管。

    感谢您花时间研究这个问题。

    谢谢你

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    感谢您的更新和响应。 最好能够将问题与二极管的击穿隔离开来。

    如果您有任何其他问题、请回复此主题。 否则、我将关闭此操作。

    对此,

    Jimmy