This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:我们应该如何设置 PSEL 和 OTG?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857932/bq24193-how-should-we-set-psel-and-otg

器件型号:BQ24193

您好!

有一个被描述为电源选择输入的 PSEL 引脚。 到目前为止、我们正在考虑将 PSEL 和 OTG 接地。

1) 1)该输入(PSEL 高电平或低电平)是否会影响输入电流(3A 或100mA/500mA)以外的任何内容?

2) 2)数据表中显示了 PSEL 可直接接地。 相反、要实现高电平状态、能否将其直接连接到3.3V (不使用上拉电阻器)?

3) 3)我的电源为12V/500mA。 我不会使用升压模式(OTG)。 您会建议什么 PSEL/OTG 设置? 我考虑将 PSEL 设置为低电平、因为它类似于12V 适配器且易于实施、但电流限制更类似于 USB 主机。 PSEL/OTG =低电平/低电平的选项是高电平/高电平、如果希望这样、无需额外的组件(因此问题2)。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1号,不  PSEL 仅影响加电时的输入电流寄存器设置。

    关于第2条,是的。

    关于3、如果需要的话、我建议 PSEL=OTG=GND、然后使用 ILIM 引脚将 IINDPM 寄存器中的输入电流限制钳制在低于3A 的水平上。

    此致、
    Jeff