This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:过流保护与电流控制/限制

Guru**** 2539060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854061/lm5146-q1-overcurrent-protection-vs-current-control-limiting

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085LM5146

您好!  

我们使用 LM5085作为电池充电器、配置为在5A 时提供16.8V 输出限制。 我们必须切换到 LM5146-Q1、因为它可以接受高达100V 的电压、而 LM5085只能接受高达75V 的电压。 根据我对 LM5146-Q1的评估板的理解,可以设置一个将触发过流保护的电流限制--然而,这似乎会关闭输出电流,而不是将其固定在指定的值。  

是否可以配置 LM5146-Q1以提供限流电源? 即:当电池想要在16.8V 时拉20A 时、只能从电路中获得5A 电流。  

尊敬的、  

-Anthony Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LM5146将启用断续计时器、并在128个连续周期处于电流限制状态后关闭。

    遗憾的是、由于这是内置在 IC 中的、因此无法禁用它。  

    我找到了这篇文章、它可能对 http://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf 有所帮助

    由于这是一个控制器、您可能需要一个单独的降压转换器来为 IC 的 VIN 供电

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、  

    感谢您提供的资源、非常有帮助。 请允许我为我对这个问题缺乏了解而道歉--我的背景不是电气工程。  

    我认为我们的主要问题实际上是输入电压。 正如我先前所说的、我们能够从 LM5085构建一个 CV/CC 转换器、 但是、由于芯片在负载突降期间可能会短暂看到高达85V 甚至100V 的电压、因此我们希望找到一个替代芯片、它可以在不依赖更多外部电路的情况下处理这些高电压条件。 你有什么建议吗?  

    尊敬的、  

    -Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    不用担心。 我尝试在 TI 查找电压高达100V 的电池充电器、但找不到。

    由于这是负载突降类型的情况、是否可以在前端放置某种保护措施、例如 TVS 二极管、以限制 IC 检测到的电压?

    这可能会使设计更简单一些。 输入电压的工作(正常)电压是多少?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这个问题已得到解决。 如果不是,请开始新的主题,我们将回答您的问题。

    谢谢你。