This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:TPS54040A 和 TPS54040A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54040, LMR33620, LMR36006, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833364/tps54040a-tps54040a-and-tps54040a

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件:TPS54040LMR33620LMR36006LMR36015

大家好、

对于开关稳压器的广泛选择、我感到有些不知所措、因此我想知道是否有人可以给我一些建议。

我的设计基本上是一个带有24位 Σ-Δ ADC 的称重站、可以使用 CAT5电缆通过 RS485总线联网。 CAT5电缆上的电源输入为12 VDC 至24 VDC。 该设计需要足够强大、才能在典型的工业环境中可靠地工作。 最多可将32个电路板连在一起、并且可随时将它们与总线连接和断开。 每个电路板的电流消耗小于100mA。 我计划使用 TPS54040和 TPS7A4700作为后置稳压器、以实现低噪声。 我对这种组合的担心是复杂性、成本和布板空间、因此我想知道是否有更简单的任务解决方案。 我正在寻找的一些特性包括低噪声、软启动和电源正常信号。

非常感谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,你说我们在 Buck 方面有很多选择,这不是一句话:)

    我个人最喜欢的几款工业降压稳压器包括:

    LMR33620

    LMR36006

    LMR36015

    这些器件在设计时考虑了低噪声、此外只需实施小型 BOM。 您需要根据负载电流进行选择。

    所有这些器件均可配置为2MHz 运行频率、从而实现更小的滤波器组件并进一步降低 BOM 成本。 此外、这将使您能够使开关噪声远离直流频率、我认为您将在该频率下进行采样。

    我不确定您的采样值的振幅、但您可能需要考虑远离具有扩频的器件。 我们的一些调制技术实现了低频调制频率、以抖动开关频率并降低输出/输入噪声、但这可能会影响您的低频测量。