This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:lmr14030-Q1对地短路

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LM2735-Q1, LMR14030, LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854400/lmr14030-q1-lmr14030-q1-short-to-gnd

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2735-Q1LMR14030LM2735

尊敬的 TI 专家:
     客户系统具有两个功率级别。 第一级电源为12V 至3.3V、为系统供电。
第二级电源为3.3V 至9V、为外部摄像头模块供电。
12V->3.3V 使用 lmr14030-Q1、3.3V->9V 使用 lm2735-Q1。

如果客户 出于接线目的将9V 电源对 GND 短路、 则 lm2735-Q1输出电压将更改为2.98v、
而 lmr14030q1的输出电压仍为3.3V、但12V 输入电流 从0.14A 变为1.05A。
---- 我想、lmr14030q1和 lm2735q1都进入逐周期电流限制电流保护模式。 然而、lmr14030q1电流限制为5.5A (数字)、7.7A (最大值)
因此、输入电流增加、输出电压仍然 保持不变。 ---- 我的理解是否正确?

如果我的定制线路在9V 电源对 GND 短路时不需要输出、如何优化电路以实现此功能? 非常感谢。

原理图1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您 的理解是正确的。 您可能需要一个断开开关、以确保输出断开。  

    通常、升压转换器在输出端短路的情况下、VIN 将为电感器 L16充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    您是要添加外部断开开关来切断电源吗?
    如果短路条件继续、lmr14030q1将返回频率折返以保护模式、 并有更多的时间让电感电流斜降、从而降低平均电感器电流。
    但会导致3.3V 正常输出 、L16和 D10仍然工作、它可能需要这两个部件(在 lmr14030q1转到热关断保护之前)。
    自定义认为这将是一个巨大的风险、 任何建议都可以帮助我消除风险。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想当 LMR14030进入电流限制时、频率会发生折返、正如您提到的那样。

    由于升压转换器短接、除非 LMR14030的输出和 LM2735的输入之间存在电阻、否则 LMR14030的 VOUT 应崩溃。

    您可以尝试对 LMR14030执行过流测试、您应该会看到 LMR14030的输出电压开始崩溃。

    您在9V 电压下是否有短路的示波器波形?

    如果您想确定、我仍然认为您可能需要一个断开开关来切断输出功率

    下面是一个使用断开开关的升压设计示例

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubu0/tidubu0.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这个问题已得到解决。 如果不是,请开始新的主题,我们将回答您的问题。

    谢谢你。