This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:兼容充电器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867373/bq51003-compatible-chargers

器件型号:BQ51003

我们打算 将 BQ5103用作无线电源接收器并搭配 TI 充电器、我们希望更好地了解以下问题:

  1. TI 是否知道与特殊第三方 Qi 充电器存在任何已知的不兼容问题-因此我们应在参考列表中添加信息以避免这些问题?
  2. 我们感谢您对 Qi 无线电源测试实验室的了解(首选德国)、我们可以根据检查我们的无线电源接收器解决方案。
  3. TI 是否知道我们可以首先用作客户应购买的 Qi 充电器建议的好参考产品?

 

我们希望尽可能避免在产品启动过程中出现任何不兼容的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1) ---查找产品上的 Qi 标识,这是最可靠的。   许多器件会说 Qi 兼容、但不会显示标识、避免使用。

    2) --检查 WPC 网站以获得最新的测试实验室列表。

    3) ---从 TYLT Vu 或 TYLT Vu Solo 开始的一个很好的参考 TX, 在亚马逊上可用 。设计是基于 TI 的,如果你有调试问题,我知道从哪里开始使用这些装置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我现在将关闭该帖子、如果您需要进一步的帮助、请通过电子邮件联系我。