This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP873220:是否有人可以查看此链接,然后告诉我为什么“使用 TLV62130代替 TPS22965将不起作用。 ”?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TLV62130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833143/lp873220-can-somebody-have-a-look-at-this-link-then-tell-me-why-using-tlv62130-in-place-of-tps22965-will-not-work

器件型号:LP873220
主题中讨论的其他器件:TPS22965TLV62130

 我之前已经在这个链接上发送过一个问题,但是这个工程师没有详细回答,您能不能查看它,详细地向我解释一下,为什么“使用 TLV62130代替 TPS22965将不起作用。 ”?我该怎么办?    

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/830326/3072883#3072883

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张汉、

    您能否分享原理图以方便理解问题? 我已将您的问题发回给应用工程师、因为他对本案例有更好的回顾、感谢您的耐心

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的回复。下面是我的原理图!我只想知道 AM570X 的此设计能否正常工作,尤其是 VIO_3V3和 PORz!e2e.ti.com/.../4604.Power-sch.pdf 之间的 VDDR_VREFSTL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张汉、 Tuomo、您好

    AM570x 数据表指定了可用于满足加电和断电要求的电源管理解决方案。 如果将来出现任何问题、使用任何其他 IC 将使设计不可支持。

    此致、
    Ahmad