This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:BQ24013A 至充电问题

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832615/bq24103a-bq24013a-to-charge-problem

器件型号:BQ24103A

您好:

    在测试 BQ24013A 以对双芯锂电池充电时、发现输出电压仅为8.28v、无法达到手册中提到的8.4V。 因此、电池无法充满电。 请帮助我们分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    所有降压转换器都需要少量的余量才能运行。  IN 和 GND 引脚附近的电压是多少?  充电器是否仍在切换或是否进入100%占空比、从而完全打开两 个内部 PMOS FET?  这2个 PMOS FET 各具有高达400m Ω 的电阻。  因此、即使在电流为1A 的情况下打开100%、OUT 处的最大电压也为9V - 1A *(2*400mohm)= 8.2V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    我尝试将输入电压设置 为 12v、但仍然发现 输出电压为8.28v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    请提供有关设置的更多详细信息吗?

    • 您是否在我们的 EVM 上看到了此问题、或者这是否发生在另一个电路板上? 如果是另一个电路板、是否能够共享原理图?
    • 您使用什么为 VIN 供电?  
    • 如何测量 VIN 和 VOUT?

    谢谢、

    Ricardo