This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:有时无法锁定到 PSE

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857284/tps23754-can-not-lock-to-pse-sometimes

器件型号:TPS23754

降级器、

我们使用的是 TPS23754设计802.3at PD 电源、当我们进行测试时、发现有时我们的 PD 无法通过 PSE 锁定、它将不具有功率输出。

我们使用 POE 测试 仪器对 PD 进行测试、然后如下图所示、它表示需要10mA 负载来维持功率特征(MPS)。但我们的设计在  输出端始终具有1KOhm 电阻、我们认为这不是根本原因。

我们迫切需要从 TI 获得帮助、向我们提供建议、是否有解决原因的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供设计原理图? 如果您不希望公开发布、请接受我的连接请求、我们可以在私人聊天中进行讨论。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../02-POE_5F00_LAN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供原理图。

    输出上的1K 欧姆电阻将不会消耗足够的电流来维持 MPS。 如果您将其放置在 VDD-VSS 上、则这就足够了。 或者、您需要增加负载以消耗更多电流。  

    此致、

    Michael Pahl