This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:POE 输出为 OV

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854280/tps23753a-the-poe-output-is-ov

器件型号:TPS23753A

您好,
  作为一名新生、我复制了12V/1A 演示、因为 附件1 和附件2是我的设计。我的 TPS23753A 输出有问题、我的测试如下:

1.在 poeout+和 poeout-处添加 DC24V 可以在 D26处获得 DC12V。

2.添加 非标准 PSE 设备--输出 DC48V/0.45A,也 可以在 D26获得 DC12V。

添加 标准 PSE 设备(如 TP-POE150S)、此设备可支持0-3类 IEEE802.3af。 D26上没有单一电源、因此 POEOUT+和 POEOUT-没有电压,可能已禁用、检测 PD。

我如何才能获得稳定的电压?它让我困惑了几天。

此附件是我 参考的附件

我的设计图, 使用 PSE 时、在 D26处无法获得任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我快速回顾了原理图、看起来不错。 由于该设计在直接施加电源时工作、我的想法是首先检查检测。  

    在应用 PSE 时、您能否捕获 VDD-VSS 以及单独捕获 VSS-RTN? 这应该显示我们是否通过检测/分类以及开关 FET 是否已开启。  

    谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Michael Pahl

    感谢您的回复。

     图片如下 所示:我选择直流耦合方式,带宽限制在60MHz 时关闭,示波器探头我使用一个倍数,

    VDD-VSS :

    VDD-RTN:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Michael Pahl,

    感谢您的回复。

    我  。这两张图片,我使用直流耦合,带以60MHz 频率闭合,示波器探针为多层1 μ F

    VDD-VSS:

    VDD-RTN:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的示波器截图。 您能否提供前端的原理图?  

    此外、您是否有 EVM?

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在将近一周的时间里没有听到您的任何声音。 如果我在48小时内没有听到您的声音、我会认为这条线已经解决。 如果问题仍在继续、欢迎您在此处发帖、如果出现新问题、请创建新帖子。

    感谢您关注 TI PoE 产品。

    此致、

    Michael Pahl