This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157的寄存器设置检查

Guru**** 2633085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830309/bq24157-register-setting-check-for-bq24157

器件型号:BQ24157

尊敬的专业人士,

。使用 BQ24157将电荷设置为1.15A、线路上的最大电流仅为1.08A μ A

另一个芯片 hl7005的电荷也为1.15A、线路上的最大电流可达到1.17A;

是否存在寄存器设置问题?Pls double check。非常感谢;

 

08-14 08:16:03.467222  251  D [  40.179681]。(1)[251:charger_thread]:[0x0]= 0xd0

08-14 08:16:03.468599    0    D [40.181058][0x1]  :=0xf8

08-14 08:16:03.457762  251  I [1565770563.457762]。(1)[251:充电器线程]:[0x2]=b6

08-14 08:16:03.472996    0    D [  40.185455][0x3]=0x51。(1)[251:Charger_thread][0x4]=0x6A

08-14 08:16:03.473606    0    D [40.186065][0x5]=0x3  。(1)[251:Charger_thread]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

    寄存器0x6中的设置是什么?  安全限值寄存器设置电池稳压电压和充电电流的钳位。  该寄存器必须在首次上电或 CSOUT 电压降至2.0V 以下时置位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    [0x6]=0x7c

    是否存在寄存器设置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

    如果首次上电时[0x6]=0x7c 并保持该设置、则寄存器不是问题。  在没有输入电流限制的情况下、低于预期充电电流的唯一其他常见问题是:

    1. CSOUT 感测接近 BATREG、这会迫使充电器过早进入 CV 模式0 CSOUT 和 IC 接地引脚之间的电压是多少?

    2. VBUS 离 VBAT 太近,导致 IC 在 VINDPM 或 最大占空比下运行。  VBUS 和 CSOUT 引脚上的电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo