This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410

Guru**** 2520730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857801/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410

您好!

我有相同的问题。 现在、我想用 LM3410以500mA 的电流驱动4个串联 LED (每个 LED 的 VFW=3.3V)、输入功率为3-5V、 我无法在 webench 中获得仿真结果、原因是占空比超出了限制。  

如果我将输出电流更改为0.3A,我就得到了结果。这是否意味着我无法使用 LM3410来驱动12V@0.5mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是升压转换器、则占空比不会是问题。  问题是当您处于3V 输入、500mA 输出时、将超过峰值开关电流。  它将超过2.2A。  峰值开关电流最小值为2.1A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。