This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703a 的默认设置是否确实可以运行?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852967/bq25703a-bq25703a-default-settings-that-surely-runs

器件型号:BQ25703A

大家好、TI 技术支持团队、

我使用 BQ25703A 为设备的备用电池充电。

主电源将为电池充满电并停止充电。

当主电源丢失时、它将切换到此备用电池。

BQ25703A 是否有任何"默认设置"可供使用?

"默认值"是指它确实起作用。 电流我可以通过 I2C 读取和写入25703A 的寄存器

(使用 Linux)、并从25703A 获得响应、如下所示。

 

但是、当我签出 ADC 寄存器时、所有值都为0。 如果是我的、它就认为是这样

设置正确、ADC 寄存器将具有值(并随时间变化)。

 

我不知道我错过了什么。 您能给我一些建议吗?

谢谢你。

Alan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

       根据设置、您的目标 VBAT=8.4V、Icharge =64mA、IINDPM =3.2A。 我认为您的充电电流太小、此充电电流应该是您的电池快速充电周期恒定充电电流值。  

       我怀疑您尚未启用 ADC。 您应该通过设置 REG3B[6]= 1来启用1次 ADC、或者您可以通过 REG3B[7]= 1来启用连续 ADC、如下所示。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishuo、

    感谢您的回复。 在周末、我们使用了试错方法。

    它工作了一点。 它开始充电、是的、我们启用了 ADC (以监控数字)。

    ADC 本身大约每10秒更新一次。

    是的、我们确实使电流高于该64mA。 电池规格表示从80mA 开始的最小充电电流。

    此电池的主要规格为7.4V、400mAH。

    但是、它不适用于128mA。 它的工作电流为256mA。

    该电池的标称电压为7.4V、其最大充电电压为8.4V (这就是我们将其设置为8.4V 的原因)。

    当前的问题是:25703a 说它正在充电非常奇怪(我们一直在查询 ADC 并查看

    数量增加到大约7.4v)。 有时、它在7.1v 时停止、有时在7.3v 时停止。

    它还快速达到7.4V。 就像在几分钟内一样。 从您的角度来看,这是否正常?

    现在、我们将电池电量耗尽至6.1V 等较低电压、看看它是否在7.4V 之前停止。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    此电池是否容纳电池电量监测计器件? 如果您设置了最大充电电压8.4V、则充电器不应在达到8.4V 之前停止。  我想知道为什么它在7.1~7.4V 停止。  如果您可以提供充电周期电流和电压波形以供进一步分析、可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishuo、

    请找到此电池的电池规格。 我们实际上对此感到困惑。

    尽管我们已将其设置为8.4V (即最大充电电压)、但电池侧电量监测计(保护

    IC 型号:HY-2120CB)可能会由于某些我们不知道的原因而自行停止?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

      感谢您提供电池信息、看起来不错。 您能否监控充电器状态寄存器 REG21/20H 以查看是否报告了任何异常状态? 如果您可以提供充电周期电流和电压波形以供进一步分析、这也很有用。谢谢。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、