This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:放电电流的保护点是什么?#39

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856383/bq25601-what-s-the-protection-point-of-discharging-current

器件型号:BQ25601

您好!

在数据表  中、我们在第11页提供了系统过载阈值 IBATFET_OCP。

如果放电电流超过此阈值、BATFET 将关闭、对吧?

数据表仅提供 IBATFET_OCP 的最小值、我们是否具有最大值?

我的客户通过将放电电流增加到7A 进行测试、保护仍然未触发(BATFET 仍处于打开状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    是的、如果超过此电流阈值、BATFET 将锁存并要求应用输入适配器来重新启用 BATFET 或充电器的 POR。

    我们没有指定最大值。 OCP 阈值在整个温度、工艺和器件范围内的最低值为6A。 您可能会看到更高的结果。  

    您的客户如何测试放电电流? 是否在没有适配器的情况下从 SYS 上拉该电流?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    是的、没有适配器。

    是因为我们认为 OCP 应该由电池组本身来完成、那么我们不指定最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要原因是您知道充电器触发 OCP 条件可能达到的最低跳闸点。 这将帮助您了解此充电器是否会处理负载电流。

    此致、

    Joel H