This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200 100ms 延迟问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857792/bq76200-bq76200-100ms-delay-issue

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76930

启用 BQ76200 CP_EN。我从 MCU 向管理充电放电 MOSFET (即引脚 DSG)的引脚发送了一个命令、但得到了100ms 的延迟。 该命令通过 BQ76930传输到 BQ76200。 这是正常的吗? 实际上、它对我的应用产生了不良影响。 请举手。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    电荷泵需要一段时间 为 CVDDCP 电容器充电、然后驱动器才能打开。  对于0.47uF 电容器、电容器充电时间通常为100ms。 如数据表中所示。  对于原理图中所示的10uF 电容器、其寿命将更长。   如果在您需要切换 CHG 或 DSG 之前很久 CP_EN 就变为高电平、则电容器应在该设置时间内充电。  如果 CHG 或 DSG 在没有 CP_EN 的情况下变为高电平、则电容器必须充电、然后输出才会激活。  如果 CHG 或 DSG 在 CP_EN 之后变为高电平、但在电容器达到电压之前、随着电荷泵达到接近满电压、将会有延迟。  

    您可以估算电容器的充电时间、即 I = CDV/dt、其中 I =电荷泵电流约为40uA、而 dv 约为9V 至 UVLO。