This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5085:电路在20V 输入电压后关闭

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869053/webench-tools-lm5085-circuit-shuts-off-after-20-v-vin

器件型号:LM5085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

输入(Vin)在33V 至55V 范围内变化、所需的输出为5V


电源系统在电压高于19V 时关闭  

该电路在独立的分线 PCB 中工作。
当我将电路传输到集成 PCBA 时、该电路甚至不起作用、因此所有组件都与分线板上的组件相同。

有人有类似的问题吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您上传更清晰的原理图、这将非常有帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的电路在独立的分线 PCB 中工作、则表示原理图正常、因此您可能需要检查以下各项:

    1.检查输入/输出功率迹线是否足够宽,以便电流和热量能够通过。

    2.检查应用于 独立  和集成 PCB 的负载、如果负载不同、您可能需要更改电感器和电流限制值。

    3.检查两个 PCB 之间的其他布局差异, 如果布局不良,则器件可能工作异常。