This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:可#39;t 在负温度下关断

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853445/bq24092-can-t-shut-down-in-negative-temperature

器件型号:BQ24092

降级:

客户基金 BQ24092不能在负温度下关闭,他们需要充电器可以在0-45°C 的温度下工作,您能帮助查看下面的原理图并提供建议吗? 感谢.e2e.ti.com/.../0db7a533d71e10c25035194a82c3041d.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 引脚应 连接到电池组中的 NTC 电阻器、这将监控温度并设置0C/45C 关断点。  

    使用什么 NTC?  是否使用了其他电阻器网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill:

    ℃,在电池组中放置了10K NTC,并将250K NTC 接地,他们发现它将在-10 μ s 内关断,他们需要 BQ24092可以在0℃时关断,请帮助检查设置是否正确。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们客户使用哪种类型的 NTC 吗?   我们使用 SEMITEC 103AT-2或 Mitsubishi TH05-3H103F 进行计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 NTC 数据表。

    e2e.ti.com/.../SNC103B23435F0603E_2800_1_29002800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供该信息、该 NTC 符合我们预期的 B 值。 不过、您没有包含250K NTC 的信息。 在标准配置文件中、您将有0C - 60C 的工作温度、但您说客户看到-10C - 45 C 的工作温度是正确的? 您能否分享他们使用的250K NTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    您能否提供这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将结束这个话题。 如有任何需要、请回复。