This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:满足 EMI/EMC 要求的最佳解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830709/tps23751-best-solution-for-emi-emc-considerations

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23754

我正在开始新的4类 PoE 设计、我想知道是否有人在哪款器件具有更好的 EMI/EMC 性能、TPS23751或 TPS23754?  我可以放弃一些效率以实现更好的 EMI/EMC 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!  

    感谢您提出问题并让我们参与您的设计过程。  

    EMI/EMC 性能在很大程度上取决于电路板布局、而不依赖于 IC。 以下指南将是您在此过程中的一个很好的资源:

    《设计具有隔离式反激的 EMI 兼容 PoE 供电设备的实用指南》  http://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf 

    但是、我要说的是、与反激式相比、有源钳位正向设计通常可以获得更好的 EMI/EMC 性能。 朝向 TPS23754的方向倾斜。 但同样、它很大程度上取决于布局和电源转换器设计。  

    在这两种情况下、我都建议您实现频率抖动。 这将有助于 EMC。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    我想在这篇文章中与您联系。 还有其他问题吗?

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、目前不是。  感谢您的建议!