This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:输出信号异常

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832239/uc2843-output-signal-abnormal

器件型号:UC2843

大家好、团队成员

我的客户使用 UC2843作为降压。  输入电压为350V 至800V,输出电压为300V。 功率为500W。

1)它们对输出波有一些问题。 该器件由15V 电源供电、输入无法连接。 UC2843反应输出正常。 但驱动器输出异常。 是示波器波形。 并非所有设备都异常。  

2) 2)运行良好的器件、当占空比上升时  、输出将谐波振荡。 您能对此发表一些评论吗? 如何调整  补偿网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    我今天不在办公室,请给我一天时间答复,谢谢。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有其他一些好的解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    1) 1)它似乎不是由不稳定的环路引起的。  

      您可以在此处附上原理图、也可以发送电子邮件至 teng-feng@ti.com      

    2) 2)本白皮书提供 了峰值电流模式降压转换器环路建模。 最好  使用  环路分析器来调整补偿环路。

    http://www.ti.com/lit/an/slvae09a/slvae09a.pdf 

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    由于此主题已在电子邮件中关闭、我现在将在此处关闭。 谢谢。

    此致、

    Teng