This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池数小于10芯串联时出现问题

Guru**** 2594330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76930, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857734/bq76930-problem-when-the-cell-count-is-less-then-10-s

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76940BQ78350-R1

您好!

我将 BQ76940替换为 BQ76930、然后将10节电池组连接到 BMS。 到目前为止、一切都很好。 但是、当电池节数小于10节电池时、例如9节、7节电池、BMS 无法正常工作、bqstudio 和 BMS 之间没有通信。 我回顾了与 IC 相关的所有 EVM 原理图。

请帮我解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    通常、此类问题是 BQ78350-R1已配置为10节电池。  它正在寻找电池电压、当它在关断时间内发现缺少电池电压时、它会将 BQ76930发送至关断状态。  (其他系列成员也会发生这种情况)。  请参阅 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/slvu925的第6.4节 和表3下的段落。  SRP 上的几 mV 电压将使监测计保持唤醒状态、以允许更改配置。