主题中讨论的其他器件:LM5121、
大家好、
我的客户将 CSD19536KTT 用于 LM5121的浪涌电流限制电路。
您能否检查以下条件和所附波形是否在 SOA 范围内?
- ID:14A/10ms
- ID:8A/20ms
我期待收到来自 you.e2e.ti.com/.../MOSFET_5F00_Vds-Id.pdf 的回复
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将 CSD19536KTT 用于 LM5121的浪涌电流限制电路。
您能否检查以下条件和所附波形是否在 SOA 范围内?
我期待收到来自 you.e2e.ti.com/.../MOSFET_5F00_Vds-Id.pdf 的回复
此致、
Shota Mago
您好、MGo-San、
我查看了波形和 SOA 曲线。 VDS = 31V 时、10ms SOA 电流约为10.5A。 因此、31V/14A/10ms 违反了 SOA 限制。 我们不会在20ms (仅10ms 和100ms)下进行测试。 VDS = 31V 时、100ms SOA 电流为5.4A。 基于这一限制和10ms 限制、我认为8A 是边界线。 我们会进行故障测试并从故障点降低 SOA、因此我们可以保证其运行不超过数据表图中定义的 SOA 限制。 但是、我不建议在这些条件下运行 FET。
您好、MGo-San、
很抱歉回复太晚了。 我在星期五提交了一份答复,但看起来不正确。 我将在这里再次重申它。
我与一位同事讨论了这个问题。 由于 SOA 曲线不是线性的,因此我们认为它的100%不能准确地对 VDS 求平均值,并且说31V 在10ms 内下降与15.5V 在10ms 内完全相同。 电压越高、器件可维持的能量就越少。 因此、在最坏情况下、我们通常假设 VDS 恒定。
我们认为、与您提供的图表中的脉冲类似的脉冲的实际能力(与方波相反)比31VDS 10ms 的能力更接近 SOA 上的15.5VDS、10ms 线路。 如果我们将电压平均为15.5VDS、则10ms SOA 电流在大约33A 时要高得多。 但是、我们肯定希望有足够的裕度来适应这一假设。 让我们使用50%、这样 Vds = 15.5 x 1.5 = 23.25V、并且达到24V。 VDS = 24V 时、10ms SOA 电流为15.7A。
如果我在20ms 应用中使用相同的逻辑、但使用100ms SOA 线、则 VDS = 24V 时的100ms SOA 电流为8A。
遗憾的是,我们没有任何数据可以备份,我们只测试了方波,而不是三角波。
从设计角度来看、客户是否可以使用 LM5121来减轻断开/浪涌 FET 上的应力?