This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:电池保护问题

Guru**** 2767985 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855386/bq2970-battery-protection-question

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD16301Q2BQ2980

我希望将 BQ29700保护 IC 用于单节锂离子电池。 要求为最大放电电流3.5A、最大充电电流1.25A、UVP 2.6V 和 OVP 4.2V。 我相信这将要求 TI 对 BQ29700进行编程、使 OCC 为0.071V、OCD 为0.2V。 添加一个 Rdson 约为57m Ω 的 MOSFET 应该会使我接近要求。  

上述内容是否正确? 我假设我无法对此进行建模、那么如何获取样片呢? TI 是否提供具有上述规格的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们当前没有具有该配置的器件。 请从器件比较表中选择最适合您需求的现有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ29700的主要用途 是过放电电流保护。 如上所述、我需要最大持续放电电流为4A、而不是3.5A。 我已经订购了 BQ29700-EVM-610、但很困惑。 它表示额定电流为5A、当使用 CSD16301Q2计算放电流时、我计算出的放电电流约为2A。 我在该论坛的另一篇文章中看到了这一问题、但从未得到答复。 5A 是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大工作放电电流与 OCD 保护阈值不同。 数据表中的设计示例10.2.1介绍了一组要求的计算和组件选择。 按照此过程确定要使用的 FET。 您还可以在该示例中注意到、最大放电电流为7A、但保护将在4.5A 时启动。  

    请注意、RDS_ON 会随电压和温度的变化而变化。 这意味着电流保护精度也会有所不同。 如果这不适合您的应用、BQ2980通过使用感应电阻器进行电流保护来提供更高的精度。