This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:如果我已经实现了有源 FET 桥(FDMQ8205)、是否需要 D1 ~ D8?

Guru**** 2543450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857668/tps2373-4evm-758-do-i-need-d1-d8-if-i-already-implemented-active-fet-bridge-fdmq8205

器件型号:TPS2373-4EVM-758

您好!

D1 ~ D8 (PDS5100-13)的用途是什么? 它们是否应替换为有源 FET 电桥?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果已经使用有源 FET 电桥、则无需 D1-8。 谢谢!