This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1925:工作温度为-55C

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857882/ref1925-operation-at--55c

器件型号:REF1925

您好!

REF1925 d/s 说明 REF19xx 系列的工作温度范围为-40C 至125C。 第4页显示 ABS 最大额定值可能会降至-55C

我可以将此器件用于-55C 设计吗? 如果不是、您建议使用类似的器件?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    REF1925可在-55C 至150C 的温度范围内正常工作、但其性能不能得到保证。 55C 的值通常用于最终升温至运行值的应用中的启动。

    您是否需要-55°C 的性能?

    它用于什么应用? 如果您愿意、您可以通过电子邮件联系我、我们可以进一步讨论这一点。

    如果您需要功能和性能、请试用 REF34xx-EP、该器件可在-55C 至125C 的温度范围内保证性能。

    -Marcoo