请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373-4EVM-758 主题中讨论的其他器件: TPS2372-4EVM-006
您好!
您能解释一下 Q6和 D18的用途吗? 如果我想使用 FDM8205 (有源电桥)来简化
原理图,我是否应该保留 Q6和 D18、R13以及 Q18? 我的设计没有直流适配器输入。
此致、
'干燥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能解释一下 Q6和 D18的用途吗? 如果我想使用 FDM8205 (有源电桥)来简化
原理图,我是否应该保留 Q6和 D18、R13以及 Q18? 我的设计没有直流适配器输入。
此致、
'干燥
您好 Ben、
如果使用 TPS2373-4EVM-758中的分立式 FET 桥、则即使您没有直流适配器、也需要 Q6、D18和 R13。 它是低侧栅极驱动电路的偏置电路。 如果您没有适配器、则可以移除 R67、Q18、C66、L8/9。
如果您想使用 TPS2372-4EVM-006中的分立式 FET 电桥、则可以从 EVM 复制相同的设计。 如果没有适配器、则不必使用 R15/16/17/18和 Q6/5。
最后、我建议使用 FDM8205A 版本、因为这是100V IC。 它将更强大。