大家好、
我目前正在使用 GaN 器件和 LMG1205研发1kW 的 BLDC 驱动器、而在这方面、我遇到了某些问题、希望您能帮我解决这个问题。
输入电压即 Vd=12v、Vdd =5V、单相570欧姆上的负载电阻、输入频率10kHz @50%占空比。正如预期的那样、HOH/HOL 也应以相同的输入频率导通和关闭、但 GATE (HOH/HOL)在只有38%时才会关闭、为什么? (供您参考,我在下面附上了波形)。
LMG1205在低于10kHz 频率时也会出现意外结果?下图中的振铃为占空比的50%、即静息半部分始终较低。
供参考的自举电容为0.1uf。
谢谢、此致。