This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:输入/输出电容器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868617/tps53015-input-output-capacitor

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: LM27403

您好!

输入电压为12V、输出电压为5V、请告诉我输入/输出电容器的适当值。
电感器为10uH。
当 EVM 的输出电压为1.05V 时、输入电容为10uF+10uF+10uF、输出电容为22uF+22uF。
对于5V 输出、该值如何变化?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压

    请参阅 TPS53015数据表的第8.2.2.2节、 您将需要了解或估算负载步进速率和输出纹波。  

    使用根据公式7、8和9计算得出的最大电容。

    对于 Cin、

     在 VIN 引脚附近使用0.1uF 和10uF 高质量陶瓷去耦电容器。   根据 rms 电流和所需纹波电压、可能需要额外的电容。    使用 lm27403数据表中的公式13、14和15来估算输入 rms 电流和纹波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin (max)=12V
    VOUT=5V
    LOUT=10uH
    FSW=500kHz
    IL (纹波)=583mA
    公式7的结果;7.29uF

    Delta Iload = 6
    Δ Vos=0.1
    但是、公式8的结果为90uF

    COUT 的结果是不同的。
    哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请使用公式7 -纹波、公式8 -过冲和公式9 -下冲计算电容。 您必须选择3个值的最大值。 为您选择的电容添加20%裕度。

    此致、

    Gerold