This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:电流限制行为

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006, LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865975/lmr23610-current-limit-behavior

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件:LMR14006

大家好、  

请告诉我们、在电流限制的情况下、IC 将采取哪种类型的行为。 (折返?) LMR23610和 LMR14006的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    LMR23610可实现峰值和谷值电流限制检测。 当高侧 MOSFET 达到峰值电流限值时、低侧 MOSFET 将强制保持导通状态、直到达到谷值电流限值。 这将覆盖内部关闭并导致频率折返。 该器件还具有断续模式、如果处于电流限制时间过长、该模式将强制其关闭电源并重新启动。(64个周期)

    LMR14006使用峰值电流检测功能、并在检测到峰值电流时切换高侧 MOSFET。 它不会覆盖振荡器、因此转换器将具有相同的频率、并且仅处于最短关断时间内。  

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Murray - San

    您能否分享显示 LMR23610和 LMR14006过流情况下 IC 行为的波形?